Data grid example

Esempio di griglia dati

Utilizzare questo oggetto per includere una tabella che fornisce i dati ottenuti dai nodi del progetto o da una o più tabelle di database al runtime.
SUGGERIMENTO: Gli oggetti
Griglia dati
possono contenere testo di sola lettura, testo modificabile e immagini. Ogni riga della griglia presenta i dati di un diverso nodo del progetto o di una diversa riga di una tabella di un database.
Esempio di griglia dati
animated graphic showig a grid with four motors that can be sorted by columns

Caso d'uso

Visualizzare i dati in una tabella. Per esempio, visualizzare le proprietà di specifici componenti hardware.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal