Configure a Dropdown button

Configurazione di un pulsante a discesa

Configurare un oggetto
Pulsante a discesa
collegandolo con un tipo di oggetto contenitore.
  1. In
    Vista progetto
    , creare un tipo di oggetto contenitore.
    Ad esempio, creare un
    Pannello (type)
    .
  2. Creare un
    Pulsante a discesa
    .
  3. In
    Proprietà
    , creare un collegamento dinamico tra la proprietà
    Pannello
    e il tipo di oggetto contenitore.
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.