- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Esempio di etichetta
Utilizzare questo oggetto per visualizzare un valore di testo al runtime.
Esempio di etichetta

Caso d'uso
Visualizzare testo statico o dinamico. Ad esempio, visualizzare il valore di una variabile in tempo reale o il nome dell'utente loggato.
SUGGERIMENTO:
Per visualizzare il testo dinamico, creare un collegamento dinamico tra la proprietà
Testo
e una variabile.Fornire un feedback