- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Configurazione di una lista
Configurare un oggetto
Lista
per ottenere i dati da un nodo del progetto o da un database.- InVista progetto, creare o selezionare un oggettoLista.
- Nel riquadroProprietà, creare un collegamento dinamico tra la proprietàModele un nodo.Nodo selezionatoCombo boxOggetto databaseValori contenuti nelle tabelle di database.Nodo di progettoValori di attributi o proprietà di tutti i nodi figlio diretti.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- (Opzionale) Specificare il tipo degli elementi da visualizzare nell'oggetto impostandoItemKind.SUGGERIMENTO:La proprietàItemKindviene impostata automaticamente con il tipo di oggetto/variabile riconosciuto tra i nodi figli.Per esempio, se il modello è basato su un nodo cartella che contiene diverse istanze di un tipo di oggettoMotor,ItemKindviene automaticamente impostata con il riferimento al tipoMotor. In questo caso, i valori visualizzati sono gli attributi o le proprietà di istanze diverse (Motor1,Motor2,Motor3e così via).
- (Opzionale) InEventi, associareSelezione modificatacon il metodoAggiorna.Gli elementi contenuti nell'oggetto si aggiornano ogni volta che si interagisce con il metodo.
- (Opzionale) Ordinare gli elementi impostando i valoriDirezione ordinamentoeOrdina per.
Fornire un feedback