Configure a Navigation panel

Configurazione di un pannello di navigazione

Configurare un
Pannello di navigazione
tramite i riferimenti agli oggetti del pannello come schede.
  1. In
    Vista progetto
    , creare o selezionare un oggetto
    Pannello di navigazione
    .
  2. Creare i tipi di
    Pannello
    a cui si desidera fare riferimento come schede nel
    Pannello di navigazione
    .
  3. Selezionare
    Pannello di navigazione
    . In
    Proprietà
    aggiungere schede selezionando
    Aggiungi
    accanto a
    Pannelli
    .
  4. Creare collegamenti dinamici tra le proprietà
    Pannello
    e i tipi di
    Pannello
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
  5. (Opzionale) Modificare i titoli delle schede modificando i valori delle proprietà
    Titolo
    .
  6. (Opzionale) Aggiungere immagini alle schede modificando i valori delle proprietà
    Percorso immagine
    .
    SUGGERIMENTO: L'immagine sovrascrive il titolo del pannello o BrowseName. Per una piena integrazione con l'interfaccia utente, utilizzare immagini piatte correttamente dimensionate con uno sfondo trasparente.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal