- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Esempio di pulsante di opzione
Utilizzare questo oggetto per selezionare un elemento da un gruppo di opzioni che si escludono a vicenda al runtime.
SUGGERIMENTO:
Per creare un gruppo di opzioni che si escludono vicenda, creare diversi oggetti
Pulsante di opzione
sotto un singolo oggetto contenitore.Esempio di pulsante di opzione

Caso d'uso
Scegliere un'opzione che escluda altre opzioni. Ad esempio, selezionare un elemento da un elenco di componenti meccanici alternativi.
Fornire un feedback