Trend example

Esempio di trend

Utilizzare questo oggetto per consentire agli operatori dell'applicazione di runtime di visualizzare il trend dei valori di una o più variabili lette in tempo reale o dai dati loggati.
Esempio di trend
a trend graph showing the change in two variables over time

Caso d'uso

Confrontare il trend dei valori delle variabili letti in tempo reale o loggati in un database, ad esempio per il trend della temperatura di un forno.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal