Termini FactoryTalk Optix

Termini di FactoryTalk Optix

Termini correlati a
FactoryTalk Optix
.
argomento
Parametri di input e output di un metodo.
DBMS
Sistema di gestione del database.
dispositivo headless
Dispositivo senza display. Ad esempio, un server Web o un dispositivo IoT.
DSN
Nome origine dati, che contiene informazioni che consentono all'applicazione di connettersi a un database con un driver.
evento
Metodi e comandi definiti in fase di progettazione da eseguire se determinate condizioni sono soddisfatte durante il runtime.
ID impostazioni locali
Etichetta (ad esempio
en-US
) composta da due segmenti (nell'esempio,
en
e
US
). Il primo segmento identifica la lingua e il paese dell'interfaccia utente. Il secondo segmento definisce le unità di misura e il formato di data e ora.
istanza
Un oggetto o variabile derivato da un tipo di oggetto o tipo di variabile.
impostazioni locali
Le impostazioni del paese e della lingua di un determinato utente, rappresentate da un'etichetta
locale ID
.
logica dell'applicazione
Logica di programmazione che determina il comportamento dell'applicazione durante il runtime.
metodo
Un'azione esposta da un oggetto o da una NetLogic eseguibile in fase di progettazione o al runtime. Quando viene richiamato, viene eseguita una serie di istruzioni.
modello informativo
Nodi che descrivono la struttura e le caratteristiche di un nodo di un progetto o di un intero progetto.
sessione interattiva
Sessione generata al runtime da un Presentation engine, se l'applicazione dispone di un'interfaccia grafica.
nodo
Elemento unitario di un modello informativo.
Un nodo può essere:
  • Un tipo di oggetto
  • Un tipo di variabile
  • Una variabile
  • Un metodo
ODBC
API di Open Database Connectivity per accedere ai sistemi di gestione del database.
oggetto
Un nodo che può contenere oggetti e variabili che rappresentano:
  • Oggetti fisici. Ad esempio, un motore.
  • Oggetti o funzioni astratti. Ad esempio, una ricetta.
OPC UA
Open Platform Communication Unified Architecture, standard di settore 4.0 di comunicazione da macchina a macchina.
tipo predefinito
Tipo di oggetto o tipo di variabile incluso per impostazione predefinita nell'ambiente di sviluppo.
Presentation engine
Oggetto che crea una sessione interattiva per visualizzare l'interfaccia utente al runtime.
proprietà
Variabile indivisibile di un nodo. Nel contesto di C#, un elemento inseparabile di una classe.
Applicazione FactoryTalk Optix o FTOptixApplication
Un'applicazione HMI o IoT generata da
FactoryTalk Optix Studio
in esecuzione su un sistema target.
FactoryTalk Optix Studio
Ambiente di sviluppo integrato (Integrated Development Environment, IDE)
FactoryTalk®Optix Studio
per la progettazione e il trasferimento di applicazioni HMI e IoT.
sessione
Un contesto di runtime di una
Applicazione FactoryTalk Optix
in cui un utente esegue operazioni di lettura e scrittura in base alle autorizzazioni.
variabile strutturata
Una variabile che contiene altre variabili, per esempio una variabile analogica.
tag
Una variabile del controller.
target
Sistemi o dispositivi sui quali è possibile eseguire un'applicazione FactoryTalk Optix. Ad esempio, un pannello HMI, un server Web o un dispositivo IoT.
tipo
Un modello di un oggetto o di variabile da cui vengono derivate istanze di oggetto o istanze di variabile.
URI
Un identificativo uniformato di risorsa (Uniform Resource Identifier), ovvero una sequenza di caratteri che identifica in modo univoco una risorsa.
URI risorsa
Rappresenta il percorso Uniform Resource Identifier (URI) di un file o di una risorsa all'interno o all'esterno del progetto.
UUID
Un identificatore univoco universale (Universally Unique Identifier).
variabile
Nodo che rappresenta un valore numerico, che può contenere altre variabili.
widget
Oggetto grafico riutilizzabile, che può contenere altri oggetti e variabili. Ad esempio, un pannello per configurare gli utenti.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal