- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Variabili
Una variabile è un elemento che rappresenta una figura o una caratteristica di un oggetto e specifica il valore di tale caratteristica.
Panoramica sulle variabili
Ogni variabile:
- Contiene un attributo Tipo Dato
- Può essere strutturata per contenere altre variabili
- Contiene attributi descrittivi
- Non può contenere oggetti
SUGGERIMENTO:
Non è possibile rimuovere proprietà dagli oggetti predefiniti. Ad esempio, non è possibile rimuovere la proprietà
Testo
dall'oggetto Etichetta
.Esempi di variabili
Ad esempio, una variabile può rappresentare:
- La velocità di un oggetto fisico
- La variabileSpeedcon un valore numerico (Int32) definisce la velocità dell'oggettoMotor.
- Una caratteristica di stile di un oggetto grafico
- La variabileColore testodefinisce il colore dell'oggettoEtichetta
- Varie proprietà degli oggetti
- Un collegamento dinamico all'oggettoDatabaseInterno1definisce il valore della variabileArchivio.
Fornire un feedback