Impostazione delle opzioni
Impostazioni globali per il software
FactoryTalk Optix Studio
.Le impostazioni globali includono la lingua visualizzata nell'interfaccia utente, l'attivazione dei messaggi di registro, l'attivazione delle funzionalità in corso di sviluppo, l'editor di codice predefinito per qualsiasi codice C# per le NetLogic, l'unità di misura per le lunghezze fisiche e le impostazioni di controllo versione.
- Nella barra del titolo diFactoryTalk Optix Studio, selezionare la freccia in giù dopoFactoryTalk Optix StudioOpzionie selezionareOpzioni FactoryTalk Optix Studio.
- InOpzioni FactoryTalk Optix Studio, compilare:
- Lingua. Selezionare la lingua dell'interfaccia utente.
- Modalità avanzata.Attivare la visualizzazione avanzata dei messaggi di log nel pannelloOutput.
- Mostra funzionalità in anteprima. Attivare le funzionalità diFactoryTalk Optix Studioin corso di sviluppo, che possono causare instabilità nei progetti.
- Editor di codice.Imposta l'editor di codice predefinito da utilizzare con il codice C# di NetLogic.
- Unità lunghezza fisica.Impostare l'unità di misura predefinita per le lunghezze fisiche.
- InConfigurazione utente controllo versione, compilare:
- Nome utente. Il nome utente dell'account utente loggato quando un progetto viene archiviato in un repository di controllo versione.
- Email utente. L'indirizzo e-mail dell'account utente loggato quando un progetto viene archiviato in un repository di controllo versione.
- InProvider e ID di controllo versione, inSeleziona un provider, selezionare il nome utente autorizzato per archiviare i progetti nel repository di controllo versione e selezionareAggiungi identità.
- SelezionareSalva.
Fornire un feedback