Configurazione di un editor di ricette

Configurare l'editor di ricette per gestire le ricette al runtime.
  1. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Librerie dei template
    .
  2. In
    Librerie
    , cercare
    Recipes Editor
    .
  3. In
    Componenti
    , trascinare
    Editor di ricette
    in
    Page4 (type)
    in
    Vista progetto
    .
  4. Selezionare
    Chiudi
    .
  5. In
    Vista progetto
    , selezionare
    RecipesEditor1
    .
  6. In
    Proprietà
    impostare
    Allineamento orizzontale
    su
    Stretch
    .
    L'oggetto regola la larghezza sul contenitore al runtime.
  7. In
    Vista progetto
    , selezionare
    RecipesEditor1
    .
  8. In
    Proprietà
    , creare un collegamento dinamico tra
    SchemaRicetta
    e
    ProjectName
    Ricette
    SchemaRicetta1
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
  9. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
    RecipesEditor1
    e selezionare
    Esegui configurazione
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.