Configurazione di un allarme digitale
Configurare un semplice allarme booleano che avvisa l'utente della presenza di problemi su Motor1 al runtime.
MANCIA:
Per impostazione predefinita, un allarme digitale si attiva quando la
Variabile di input
è uguale a 1
. Per ulteriori informazioni, vedere Tipi di allarmi.- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suAllarmie selezionare .
- InProprietà, creare un collegamento dinamico tra laVariabile di inpute la variabileMotor1Alarm.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- InMessaggio, immettere un messaggio di avviso.Ad esempio, immettereMotor1 alarm.
Fornire un feedback