Configurazione di un interruttore per simulare gli allarmi
Configurare un interruttore che simula gli allarmi di Motor1.
- InVista progettofare doppio clic suPage2 (type).
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suPage2 (type), quindi selezionare .
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traAttivoe la variabileMotor1Alarm.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- Nell'editor, disporreInterruttore1base alle proprie preferenze.
Al runtime:
- Attivare/disattivare l'interruttore per attivare un allarme.
Fornire un feedback