Configurazione di un pannello di navigazione
Configurare un pannello di navigazione per passare da un pannello di navigazione all'altro al runtime.
- InVista progetto, fare doppio clic suMainWindow (type).
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .Il pannello di navigazione viene visualizzato nella finestra principale e non è posizionato.
- InProprietà, impostareAllineamento orizzontaleeAllineamento verticalesuStretch.Il pannello di navigazione occupa l'intera altezza e la larghezza della finestra principale e copre il logo.
- ImpostareMargine superioresu55.Il pannello di navigazione non copre più il logo.
- TrascinarePage1 (type),Page2 (type),Page3 (type), andPage4 (type)suPannelloDiNavigazione1.
Fornire un feedback