- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Creazione di una griglia allarmi
Creare una
Griglia allarmi
per visualizzare lo stato di ciascun allarme in una sola riga.- Personalizzare gli oggetti inclusi nellaGriglia allarmiper modificare l'aspetto della griglia e visualizzare informazioni di allarme specifiche.
- Nella barra degli strumenti principale, selezionareLibrerie dei template.
- InLibrerie dei template, selezionareWidget.
- InComponentitrascinareGriglia allarmiin una cartella della cartellaUI.Viene visualizzatoAlarmGrid# (type).
- InLibrerie dei template, selezionareChiudi.
- (Opzionale) Nell'editor, selezionare la griglia allarmi e i pulsanti della griglia allarmi per personalizzare leProprietàe gliEventidella griglia e i pulsanti. Ad esempio, per modificare l'aspetto della griglia:
- Colore riga. Selezionare il colore di sfondo della riga o selezionareAggiungi collegamento dinamicoper associare a un tag con il valore del colore.
- Colore testo riga, selezionare il colore del testo nella griglia allarmi oppure selezionareAggiungi collegamento dinamicoper associare a un tag con il valore del colore.
- (Opzionale) Per visualizzare ulteriori informazioni sull'allarme al runtime, selezionare laAlarmsDataGride aggiungere le colonne:
- InProprietà, dopoColonneselezionare
e selezionare il tipo di colonna da visualizzare a destra della griglia:
- Colonna testo. Una colonna con testo statico.
- Colonna di testo modificabile. Una colonna con testo modificabile al runtime.
- Colonna immagine. Una colonna che mostra un elemento grafico.
- InProprietàespandereColonnee scorrere fino alla nuova colonnaColonnaGrigliaDati#.
- InTestoper la colonna, selezionareAggiungi collegamento dinamico.
- Nella finestra Collegamento dinamico, accedere inAlias>{Item}(...)>AlarmCondition, quindi selezionare la proprietà per l'evento di allarme.Per visualizzare le proprietà per tipo di allarme, espandere gli eventi degli allarmi, identificati da
.
SUGGERIMENTO: Per impostazione predefinita, nellaGriglia allarmisono visualizzati tutti gli allarmi abilitati e attivi. Per visualizzare solo alcuni allarmi al runtime, vedere Creazione di un filtro allarme.
Fornire un feedback