- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Alias incorporati
FactoryTalk Optix Studio
dispone degli alias incorporati Session, Window e SchemaRicetta.Alias Window
FactoryTalk Optix Studio
fornisce l'alias . È possibile utilizzare questo alias per fare riferimento alle proprietà della finestra dell'applicazione e agli oggetti grafici presenti in tale finestra.Alias SchemaRicetta
In fase di progettazione, il nodo principale del progetto contiene un alias per ogni istanza
SchemaRicetta
del progetto. Questo alias ha lo stesso nome dell'oggetto SchemaRicetta
relativo. Il progetto contiene anche un oggetto Pannelli dinamici
. Questi alias SchemaRicetta
sono accessibili da qualsiasi nodo e hanno lo stesso BrowseName degli oggetti corrispondenti nel progetto. Ad esempio, viene generato un alias PannelloDinamico1
per un oggetto PannelloDinamico1
.
SUGGERIMENTO:
FactoryTalk Optix Studio
crea gli alias per gli oggetti Schema ricetta
all'interno del nodo principale del progetto.Alias di sessione
FactoryTalk Optix Studio
fornisce l'alias nella finestra collegamenti dinamici per impostare la proprietà per gli oggetti grafici e oggetti Report
.FactoryTalk Optix Studio
fornisce l'alias Sessione
. Questo alias del sistema punta al nodo Sessione
che esiste solo al runtime. Questo alias contiene diversi nodi con valori basati sulle impostazioni locali dell'utente e della sessione. In fase di progettazione, questo alias è sempre disponibile per tipi e oggetti grafici.Fornire un feedback