- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Creazione di un collegamento dinamico mediante un alias
Creare un collegamento dinamico che utilizzi un alias esistente come collegamento rapido. Questo evita di dover cercare ripetutamente lo stesso nodo sorgente.
- InVista progetto, selezionare un nodo con il valore delle proprietà che si desidera impostare tramite il collegamento dinamico.
- InProprietà, nella proprietà di interesse, selezionareAggiungi collegamento dinamico.
- Nella finestra deicollegamenti dinamici, espandere la cartellaAliaso la cartellaPannelli dinamiciper selezionare il nodo alias
da visualizzare.
Vengono visualizzati il modello informativo a cui punta l'alias e il nodo sorgente del collegamento dinamico.SUGGERIMENTO: Nella finestra deicollegamenti dinamici, gli alias creati vengono visualizzati nella cartellaAlias. Gli alias nella cartellaPannello dinamicovengono generati automaticamente daFactoryTalk Optix Studio. - Selezionare il nodo sorgente di interesse, quindi fare clic suSeleziona.
Il percorso del nodo di riferimento o dell'attributo viene visualizzato nella proprietà.
Fornire un feedback