Create an alias

Creazione di un alias

Creare un alias per creare un tipo di variabile che punti a un nodo con una proprietà
NodeId
. Creare l'alias in un oggetto o in un nodo padre.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare l'oggetto o il tipo di oggetto che conterrà l'alias.
  2. In
    Proprietà
    , selezionare
    Aggiungi nuovo
    , quindi selezionare
    Alias
    .
    Viene visualizzato
    Alias#
    in
    Proprietà
    , e contiene la proprietà
    Tipo
    .
  3. (Opzionale) Passare il puntatore del mouse sulla parte finale del nome alias, selezionare e immettere un nuovo nome per l'alias. 
  4. Impostare l'alias:
    • Se il nodo sorgente può essere impostato in fase di progettazione, selezionare il nodo o trascinarlo dalla
      Vista progetto
      al campo del valore alias.
      La proprietà
      Tipo
      contiene automaticamente un valore con il nodo di riferimento relativo.
    • Se il nodo sorgente può essere impostato solo al runtime o se è necessario impostare il nodo sorgente in fase di esecuzione, in
      Tipo
      selezionare
      Imposta tipo
      , selezionare il nodo del tipo di riferimento, quindi fare clic su
      Seleziona
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal