Configurazione della firma di audit
Utilizzare AuditSigning per richiedere agli utenti di fornire firme elettroniche.
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.
- CercareSigning Workflowsnella finestraLibrerie.
- InComponenti, trascinareWorkflow di firmanella cartellaUIdel riquadroVista progetto.Nel riquadroVista progetto, viene visualizzata la cartellaAuditSigning1.
- 4. Espandere la cartellaAuditSigning1e selezionareAuditDialogBox.
- 5. Nel riquadroProprietà, creare un collegamento dinamico tra la proprietàUtentie .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- Nel riquadroVista progetto, selezionareSigningController.
- Nel riquadroProprietà:
- Aggiungere utenti e gruppi abilitati alla firma e doppia firma.
- Selezionare il tipo di workflow predefinito.
- Nel riquadroVista progetto, selezionare la variabile.MANCIA: Ad esempio, se si desidera attivare un workflow di firma elettronica quando un utente modifica il valore di un indicatore lineare, configurare l'oggetto variabile associato al valore dell'indicatore.Per ulteriori informazioni, vedere Riferimento firma di audit.
- Nella parte superiore del riquadroProprietà, selezionaree selezionareFirma AuditSigning.
- (Opzionale) Configurare le impostazioni predefinite di firma di audit selezionando un tipo di workflow e aggiungendo utenti e gruppi che possono completare il workflow.MANCIA: Le impostazioni di firma di audit predefinite vengono ereditate dall'oggettoSigningController.
Fornire un feedback