Driver CODESYS

Osservare queste linee guida durante l'importazione dei tag del controller CODESYS in
FactoryTalk Optix Studio
.

Tag del controller

È possibile caricare i tag in
FactoryTalk Optix Studio
in modalità offline nei seguenti tipi di file:
Versione
File
CODESYS 2.3
SYM
CODESYS 3
XML

Accorciamento dei nomi

La funzione di accorciamento dei nomi è disponibile solo per i file CODESYS 3
XML
.
Accertarsi che i nomi dei tag nel controller siano disponibili in questo formato.
Application name
.
POU name
.
Variable name
Dopo aver popolato la griglia della finestra di dialogo
Importa variabili dispositivo
, selezionare la finestra di dialogo
Accorciamento dei nomi
:
No
Ai nomi dei tag non verrà applicata alcuna modifica.
Verranno rimosse le seguenti parti del nome dei tag:
Application name
.
POU name
. Questa funzione è disponibile per i metodi di importazione del controller e del file.
Ad esempio, se la variabile del controller è
Application.PLC_PRG.bPower
, la parte
Application.PLC_PRG
verrà rimossa e resterà solo
bPower
come nome di tag HMI Premium.
Sì, rimuovere tutti i livelli
Questa opzione è utile se si importano più livelli di dichiarazione della variabile. Tutti i livelli di dichiarazione verranno rimossi e solo il nome della variabile rimarrà attivo. Questa opzione è disponibile solo quando si importano tag da un file.
Ad esempio, presupponendo che
Variable name
sia nidificato in POU come
Application name
.
POU name
.
POU_1 name
.
Variable name
, il tag HMI Premium verrà importato come
Variable name
.
IMPORTANTE: Il processo di accorciamento potrebbe non generare nomi di tag univoci. Se la stessa variabile è dichiarata in più di una POU, il tag verrà importato senza accorciare applicato.

Griglia della finestra di dialogo Importa

Per ciascun elemento nella griglia, viene creata una riga con queste colonne.
Name
-
Type
-
Access Type
-
Size
-
Description
Name
Utilizzato per compilare la proprietà
Item Name
della stringa dinamica e compilare il nome della variabile Supervisor corrispondente. I punti vengono sostituiti con un carattere di sottolineatura.
Type
Rappresenta il tipo di variabile nella stringa dinamica.
Access Type
Determina il tipo di accesso consentito:
r
sola lettura
w
sola scrittura
n
nessuno
b
lettura e scrittura
Size
Rappresenta la dimensione della variabile del controller (in byte).
Selezionando
Importa
e selezionando un numero di righe nell'elenco, viene creato un numero corrispondente di variabili all'interno del Supervisor. Il tipo di variabile è ereditato dal tipo di controller e il nome della variabile è ereditato dalla proprietà
Nome elemento
del tag del controller.
NOTA: Per connettersi al controller e recuperare i dati delle variabili, assicurarsi che le proprietà
Indirizzo IP dispositivo
e
Indirizzo
del controller presentino valori validi.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.