Driver RA EtherNet/IP
Driver RA EtherNet/IP
supporta l'importazione di tag FactoryTalk Optix Studio
in modalità online e offline.Tag del controller
Il Driver Logix supporta i formati di file
L5X
e ACD
per l'importazione dei tag FactoryTalk Optix Studio
in modalità offline. Il formato di file dei tag esportati dipende dal controller. Consultare il Manuale di riferimento di importazione/esportazione dei controller Logix 5000™
, pubblicazione 1756-RM014A
.Per ogni
Add-On Instruction
, viene creata una struttura contenente i dati locali. Una struttura importata è associata a un collegamento dinamico di tipo Input/Output
. È possibile gestire i blocchi funzione Add-On Instruction
come se fossero un tipo di dati dichiarato dall'utente.
IMPORTANTE:
È responsabilità del designer impostare le restrizioni necessarie sui controlli a cui si collegano i membri che sono dichiarati in
ADD-ON
come Read Only
o Output Parameters
.Supporto dei controller
Driver RA EtherNet/IP
supporta le seguenti famiglie di controller (firmware versioni 32 e successive):- ControlLogix®5570
- GuardLogix®5570
- ControlLogix®5580
- GuardLogix®5580
- CompactLogix™5480
- CompactLogix™5380
- Compact GuardLogix®5380
- CompactLogix™5370
- Compact GuardLogix®5370
Comunicazione
Per stabilire una comunicazione con un Controller Logix, specificare la proprietà seguente. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione di un driver di comunicazione.
Percorso di routing
dell'oggetto Stazione
corrispondente nel formato IP_Address
\Backplane\Chassis_Slot_Number
Supporto dei moduli di comunicazione Ethernet
Questi moduli non possono essere usati con
Driver RA EtherNet/IP
:- Modulo bridge 1756-ENET EtherNet/IP
- Modulo di comunicazione 1756-ENBT
- Modulo di comunicazione 1756-EWEB
Fornire un feedback