Driver TwinCAT
Osservare queste linee guida durante l'importazione dei tag del controller TwinCAT in
FactoryTalk Optix Studio
.Tag del controller
È possibile caricare i tag in
FactoryTalk Optix Studio
in modalità offline nei seguenti tipi di file:- EXP
- TPY
Il file
EXP
esportato contiene i seguenti dati:variable name-symbolic address-data type-data size-description
switch - .switch - BOOL -1 - Global variable switch | (dimensione dati = 1 bit) |
string01 - .string01 - STRING - 82 - Global variable string01 | (dimensione dati = 82 byte) |
Struct02.Field3 - .Struct02.Field3 - BYTE - 1 - Global variable Struct02.Field3 | (dimensione dati = 1 byte) |
I membri di array e strutture vengono importati come variabili singole, ad esempio:
ArrayOfWord[0] - .ArrayOfWord[0] - INT - 2 - Global variable ArrayOfWord[0] | (prima word dell'array di word) |
ArrayOfWord[1] - .ArrayOfWord[1] - INT - 2 - Global variable ArrayOfWord[1] | (seconda word dell'array di word) |
Considerazioni sul driver di comunicazione
Il driver di comunicazione può importare variabili globali e variabili locali dai tipi di modulo programma (PRG), funzioni o blocchi funzione (FB).
A partire dalla versione 10.1.0.3 del driver, è possibile importare:
- Strutture e array come variabili singole (a seconda della versione del programma Supervisor)
- Variabili direttamente dal controller (pulsanteRecupera tag PLCdella finestra di dialogoImporta)
A partire dalla versione 10.1.0.5 del driver di comunicazione, è possibile importare le variabili del controller in
FactoryTalk Optix Studio
da file TPY
. Il software Controllo PLC TwinCAT
crea automaticamente un file TPY
per ogni progetto controller. Il file TPY
è basato su XML e contiene le variabili del controller e i relativi indirizzi, nonché informazioni generiche sul progetto. Questa funzionalità richiede il sistema TwinCAT
2.8.Fornire un feedback