Deploy a FactoryTalk Optix Application

Distribuzione di un'applicazione FactoryTalk Optix

I dispositivi client
Rockwell Automation
eseguono automaticamente
Applicazioni FactoryTalk Optix
al momento della distribuzione. Altri dispositivi client richiedono l'avvio manuale dell'applicazione sul dispositivo o la configurazione dell'applicazione per l'avvio automatico.
Utilizzare
FactoryTalk Optix Studio versione desktop
per trasferire in dispositivi locali o remoti. Utilizzare
FactoryTalk Optix Studio versione web
solo per trasferire in dispositivi remoti.
FactoryTalk Optix Studio
utilizza
Accesso remoto di FactoryTalk
per trasferire in dispositivi remoti.
IMPORTANTE: Se
Applicazione FactoryTalk Optix
è già in esecuzione su un dispositivo client, il trasferimento di un'altra applicazione
Applicazione FactoryTalk Optix
arresta l'applicazione precedente.
Prerequisiti
  • Assicurarsi che
    Servizio di aggiornamento dell'applicazione FactoryTalk Optix
    sia eseguito sul dispositivo client. Vedere Installazione del servizio di aggiornamento dell'applicazione FactoryTalk Optix.
    IMPORTANTE: Per funzionare correttamente,
    Servizio di aggiornamento dell'applicazione FactoryTalk Optix
    richiede che la porta TCP 49100 sia raggiungibile e un nome utente valido con una password configurata.
  • Verificare che il dispositivo client disponga di una licenza valida.
    IMPORTANTE: Se il dispositivo client non dispone di una licenza,
    Applicazioni FactoryTalk Optix
    viene eseguito in modalità demo e termina l'esecuzione automaticamente dopo due ore.
  • Configurare un dispositivo.
    IMPORTANTE: Configurare un dispositivo locale o remoto. Per configurare un dispositivo locale, vedere Gestione dei dispositivi client. Per configurare un dispositivo remoto, aprire
    FactoryTalk Hub
    e accedere a
    Accesso remoto di FactoryTalk
    . Nella Guida in linea dell'accesso remoto FactoryTalk, vedere
    Vista dominio
    e scorrere a
    Per aggiungere un dispositivo
    . Il dispositivo remoto deve disporre anche del client di runtime
    Accesso remoto di FactoryTalk
    installato e configurato. Nella Guida in linea dell'accesso remoto FactoryTalk, vedere
    Configurazione client
    .
  1. Selezionare il dispositivo configurato.
    Per ulteriori informazioni, vedere Selezione di un dispositivo client.
  2. Se è stato selezionato un dispositivo remoto, è necessario prima stabilire una connessione VPN a tale dispositivo. Selezionare VPN o una connessione desktop remoto selezionando Desktop remoto.
  3. Selezionare
    Esegui
    .
  4. Immettere la password utente per il dispositivo client e selezionare
    OK
    .
Per arrestare
Applicazione FactoryTalk Optix
sul dispositivo client, selezionare Arresta.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal