Deploy a FactoryTalk Optix Application from a folder

Distribuzione di un'applicazione FactoryTalk Optix da una cartella

Per distribuire una
Applicazione FactoryTalk Optix
da una cartella su una unità condivisa o un'unità USB, spostare il file sul dispositivo client ed eseguire il file.
  1. Spostare il file dall'unità condivisa al dispositivo client.
  2. Eseguire
    Applicazione FactoryTalk Optix
    nel sistema client:
    • Sui dispositivi client
      Windows®
      , fare doppio clic su
      FTOptixRuntime.exe
      .
    • Sui dispositivi client Linux, nel terminale, navigare alla cartella di file
      FTOptixRuntime
      e inserire
      ./FTOptixRuntime
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal