Create a dynamic link by dragging the source

Creazione di un collegamento dinamico trascinando l'origine

Creare un collegamento dinamico trascinando l'origine da
Vista progetto
al valore della proprietà da impostare il collegamento dinamico.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare la variabile che contiene la proprietà che si desidera impostare tramite il collegamento dinamico.
  2. Trascinare il nodo o la variabile su:
    • Una proprietà. Trascinare il nodo sul valore della proprietà.
      Il riferimento al nodo o alla variabile viene visualizzato nella proprietà.
    • Un oggetto grafico. Trascinare la variabile in un oggetto grafico nell'editor.
      In questo modo viene creato un collegamento dinamico alla proprietà più adatta dell'oggetto grafico. Ad esempio, trascinare una variabile in una
      CasellaDiTesto
      per creare un collegamento alla proprietà
      Testo
      e visualizzare il valore.
Il riferimento al nodo o alla variabile selezionata viene visualizzato nella proprietà. Per ulteriori informazioni, vedere Riferimenti a origini dei collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.