Create a dynamic link by selecting the source

Creazione di un collegamento dinamico selezionando l'origine

Creare un collegamento dinamico utilizzando il riquadro
Proprietà
.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare il nodo che contiene la proprietà da impostare tramite un collegamento dinamico.
  2. In
    Proprietà
    accanto al valore della proprietà da impostare, selezionare  Aggiungi collegamento dinamico.
  3. Nel browser
    Collegamenti dinamici
    , selezionare un nodo che funga da origine della proprietà del valore.
  4. (Opzionale) Per selezionare un attributo nodo come origine, in
    Attributo
    , selezionare un attributo.
    Ad esempio, selezionare
    BrowseName
    ,
    Valore
    o
    DisplayName
    .
  5. (Opzionale) Se si seleziona una variabile di array come origine, in
    Indice di array
    , immettere il valore di indice della variabile da usare.
  6. Fare clic su
    Seleziona
    .
Il riferimento al nodo o alla variabile selezionata viene visualizzato nella proprietà. Per ulteriori informazioni, vedere Riferimenti a origini dei collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.