- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Browser Collegamento dinamico
Utilizzare il browser Collegamento dinamico per selezionare il nodo sorgente o l'attributo del collegamento dal modello informativo del progetto. Il formato dei dati è disponibile solo per alcuni tipi di dati.
Aprire il browser
,
,
,
. Il browser
Collegamento dinamico
selezionando 



Collegamento dinamico
contiene:
Elemento | Descrizione |
---|---|
A | Cercare per filtrare i nodi che contengono collegamenti. |
B | Modello informativo del progetto. |
C | Selezionare un attributo da utilizzare come origine per la variabile selezionata. |
D | Specificare la cella dell'array indice per una variabile sorgente. Questa opzione è visualizzata solo per le variabili di array. |
E | Creare un collegamento dinamico con l'oggetto selezionato. |
F | Aprire l'Editor dei collegamenti dinamici avanzati. |
Fornire un feedback