Modifica di un collegamento dinamico
È possibile modificare un collegamento dinamico in tre modi. Si può modificare manualmente il collegamento dinamico, selezionare una nuova origine oppure trascinare una nuova origine nel collegamento dinamico in
Proprietà
.- Per modificare manualmente il collegamento dinamico:
- InProprietàpassare il puntatore del mouse su un collegamento dinamico e selezionare.
- Modificare il percorso e premere.InvioMANCIA: È possibile modificare gli indici Alias.
- Per modificare il collegamento dinamico selezionando una nuova origine:
- InProprietàpassare il puntatore del mouse su un collegamento dinamico e selezionare
.
- Nel browserCollegamenti dinamici, selezionare un nodo che funga da origine della proprietà del valore.
- (Opzionale) Per selezionare un attributo nodo come origine, inAttributo, selezionare un attributo.Ad esempio, selezionareBrowseName,ValoreoDisplayName.
- (Opzionale) Se si seleziona una variabile di array come origine, inIndice di array, immettere il valore di indice della variabile da usare.
- Fare clic suSeleziona.
- Per modificare il collegamento dinamico trascinando una nuova origine, trascinare la nuova origine nel collegamento dinamico esistente inProprietà.
Fornire un feedback