Configurazione del Server FTP
Il Server FTP abilita un server FTP all'interno di una
Applicazione FactoryTalk Optix
.Lo script di runtime
FTPServerLogic
abilita un server FTP all'interno di una Applicazione FactoryTalk Optix
. Lo script si trova nella categoria Script
nelle Librerie dei template
. È necessario avviare e arrestare il server utilizzando i metodi OPC UA esportati StartFtpServer
e StopFtpServer
.Pacchetti richiesti
Vedere Aggiungere pacchetti NuGet e installare versioni stabili di questi pacchetti NuGet richiesti:
Parametri richiesti
I parametri da configurare sul server FTP sono i seguenti:
Parametro | Descrizione | Configurazione |
---|---|---|
IPAddress | Indirizzo IP assegnato al server. | Il valore predefinito è impostato su 127.0.0.1 . |
Port | Porta assegnata al server FTP. | Il valore predefinito è 21 . |
FilesystemRoot | Il server FTP espone solo una frazione del filesystem locale ai client | Sui dispositivi FactoryTalk Optix Panels è possibile impostare solo una di queste alternative:
|
MinimumPASVPort | Numero di porta minimo per la gestione dell'elenco di file e il trasferimento di file. | Questo valore deve essere maggiore o uguale al predefinito 1024 . |
MaximumPASVPort | Numero di porta massimo per la gestione dell'elenco di file o il trasferimento di file. | Questo valore deve essere maggiore di MinimumPASVPort . Il valore predefinito per MaximumPASVPort è 1100 . |
Username/Password | Credenziali di login del server FTP | |
ServerCertificateFile | File di certificato pubblico del server, secondo standard X509v3 e con estensione .der. | Deve trovarsi nella cartella FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs. Se specificato, deve essere specificata anche la chiave privata. Se non specificato, viene generato automaticamente al runtime nella cartella FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs. |
ServerPrivateKeyFile | File di chiave privata del server, con codifica ASCII Base64 ed estensione .pem. | Deve trovarsi nella cartella FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs. Se specificato, deve essere specificato anche il certificato. Se non specificato, viene generato automaticamente al runtime nella cartella FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs. |
UseFtps | Determinare il protocollo da utilizzare, FTP o FTPS. | Il server FTP viene avviato/interrotto tramite i metodi StartFtpServer/StopFtpServer. |
Fornire un feedback