Modifica dell'aspetto di un oggetto di disegno

Modificare le proprietà di un oggetto di disegno per modificare l'aspetto dell'oggetto.
MANCIA: Per specificare i valori delle proprietà, è possibile fare doppio clic su un valore esistente per digitare il valore numerico del valore della proprietà oppure selezionare
Aggiungi collegamento dinamico
per navigare al tag nel controller. Il valore del tag è quindi il valore della proprietà. Per modificare una proprietà colore, in
Proprietà
, è possibile selezionare il blocco colore per aprire
Seleziona il colore
e trascinarlo per selezionare il nuovo colore.
  1. In
    Vista progetto
    o nella finestra selezionare l'oggetto di disegno.
  2. In
    Proprietà
    espandere la categoria
    Aspetto
    e modificare le proprietà. L'oggetto disegno selezionato determina le proprietà visualizzate:
    • Colore bordo
      . Specificare il colore del bordo dell'oggetto.
    • Spessore del bordo
      . Specificare lo spessore del bordo dell'oggetto in pixel.
    • Colore di riempimento
      . Selezionare il colore di riempimento dell'oggetto.
    • Opacità
      . Selezionare l'opacità dell'oggetto di disegno. Specificare 0 per rendere trasparente l'oggetto.
    • Rotazione
      . Specificare la rotazione dell'oggetto rispetto al suo centro. I valori positivi indicano i gradi di rotazione in senso orario.
    • Spessore
      . Lo spessore della linea della penna che disegna l'oggetto.
    • Visibile
      . Specificare se l'oggetto di disegno è visibile durante il runtime. Selezionare
      Vero
      per rendere visibile l'oggetto o
      Falso
      in modo da non rendere visibile l'oggetto al runtime.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.