- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Oggetti di controllo di base
Gli oggetti di controllo di base includono:
Oggetto | Descrizione |
---|---|
Etichetta | Visualizza il testo che descrive un elemento. |
Casella di testo | Inserisce e visualizza testo al runtime. |
Casella di selezione | Incrementa o decrementa un valore numerico tramite pulsanti o tastiera. |
Etichetta modificabile | Visualizza e permette di modificare la descrizione di un elemento. |
LED | Visualizza un valore booleano sotto forma di un LED acceso o spento. |
Pulsante | Genera eventi per eseguire metodi. |
Interruttore | Imposta e visualizza un valore booleano. |
Casella di controllo | Imposta e visualizza un valore booleano selezionandola e deselezionandola. |
Pulsante di opzione | Seleziona un'opzione in un gruppo di opzioni mutuamente esclusive. |
Indicatore lineare | Imposta o visualizza un valore numerico intero compreso in un intervallo di valori possibili. |
Indicatore circolare | Imposta o visualizza un valore numerico intero compreso in un intervallo di valori possibili. |
Data e ora | Visualizza dati di data e ora. |
Durata | Visualizza la durata di una variabile. |
Fornire un feedback