Oggetti contenitore
Gli oggetti contenitore includono:
Oggetto | Descrizione |
---|---|
Pannello | Contenitore semplice di oggetti grafici che possono essere un'area selezionabile. |
Layout orizzontale | Pannello che dispone automaticamente in orizzontale, e in modo adiacente, gli oggetti grafici. |
Layout verticale | Pannello che dispone automaticamente in verticale, e in modo adiacente, gli oggetti grafici. |
Layout scalato | Contenitore che ridimensiona automaticamente gli oggetti grafici figli quando cambia il rapporto di aspetto del contenitore stesso. |
Pannello dinamico | Contenitore che utilizza la logica per visualizzare i diversi pannelli alternativi al runtime. |
Pannello di navigazione | Pannello che contiene altri pannelli e organizza automaticamente i pannelli in schede che è possibile navigare. |
Pulsante a discesa | Pulsante che, quando selezionato, apre e chiude una finestra popup. |
Vista a scorrimento | Pannello che può scorrere per visualizzare il contenuto più grande rispetto alle proprie dimensioni. |
Accordion | Contenitore che contiene blocchi di contenuto espandibili. |
Finestra | Contenitore grafico radice. In un presentation engine si può impostare la Finestra per determinare l'interfaccia utente iniziale al runtime.
MANCIA:
Le proprietà
X , Y e In primo piano si applicano solo al presentation engine nativo. |
Fornire un feedback