Oggetti di disegno

Oggetti di disegno

Gli oggetti di disegno includono:
Oggetto
Descrizione
Rettangolo
Rettangolo o quadrato che può essere selezionato durante il runtime e per cui è possibile personalizzare l'aspetto. Utilizzare i rettangoli per creare pulsanti o raggruppare altri oggetti pertinenti.
Ellisse
Un'ellisse o un cerchio che può essere selezionato al runtime e per cui è possibile personalizzare l'aspetto.
Immagine
Un'immagine
PNG
,
JPG
,
JPEG
,
BMP
o
SVG
. Ad esempio, un logo.
Immagine multistato
Un oggetto che può avere diversi stati dell'immagine in base al valore di input. Ciascuno stato immagine può fare riferimento a una diversa immagine e può avere una opacità specifica. Se il valore di input non corrisponde allo stato dell'immagine, viene utilizzato il valore predefinito (primo stato definito).
Immagine SVG avanzata
Un'immagine SVG Tiny 1.2, in cui le proprietà delle singole parti di immagine possono essere modificate in fase di progettazione o al runtime. Per esempio, un allarme può attivare una specifica parte dell'immagine e farla diventare rossa.
Linea
Una linea che è possibile disegnare e di cui è possibile personalizzare l'aspetto.
Polilinea
Una polilinea e poligono selezionabile al runtime e per cui è possibile personalizzare l'aspetto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.