Move a graphic object

Spostamento di un oggetto grafico

Spostare un oggetto grafico nella finestra per posizionare gli oggetti così come appariranno durante il runtime. Tutti gli oggetti in un contenitore si spostano con il contenitore.
  • Per spostare un oggetto grafico, procedere come segue:
  • Nella finestra, selezionare e trascinare il contenitore o l'oggetto grafico.
  • In
    Vista progetto
    , selezionare il contenitore o l'oggetto grafico, quindi in
    Proprietà
    modificare:
    • Allineamento orizzontale
      . Immettere il valore dello spazio tra l'oggetto e l'asse x.
    • Allineamento verticale.
      Immettere il valore dello spazio tra l'oggetto e l'asse y.
    SUGGERIMENTO: L'ordine degli oggetti grafici sull'asse z rispetto ad altri oggetti nello stesso contenitore è determinato dalla posizione dell'oggetto grafico in
    Vista
    progetto
    . Gli oggetti più in basso nella struttura vengono visualizzati nell'ordine più alto nell'asse z.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal