- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Ridimensionamento di un oggetto grafico
Trascinare per ridimensionare un oggetto grafico oppure specificare i valori nelle proprietà Altezza e Larghezza dell'oggetto grafico.
Per ridimensionare un oggetto grafico, l'allineamento dell'oggetto grafico deve essere sinistra, superiore o inferiore. Se l'allineamento dell'oggetto grafico sull'asse x o sull'asse y è
Regola
, le dimensioni dell'oggetto grafico cambiano dinamicamente in base alle dimensioni del contenitore. Non è possibile ridimensionare un oggetto che si trova all'interno di un contenitore rispetto alle dimensioni del contenitore.
SUGGERIMENTO:
Le dimensioni dell'oggetto
Finestra
definiscono le dimensioni dell'intera interfaccia utente. Può essere impostato utilizzando le proprietà Larghezza
e Altezza
, oppure può essere impostato automaticamente in base alle dimensioni dello schermo su cui l'interfaccia viene visualizzata durante il runtime utilizzando la proprietà Schermo intero
.- Nella finestra, trascinare un quadratino di ridimensionamento sull'oggetto oppure inVista progettoselezionare un oggetto e inProprietàmodificare:
- Altezza. Immettere il valore per l'altezza dell'oggetto grafico.
- Larghezza. Immettere il valore per la larghezza dell'oggetto grafico.
SUGGERIMENTO: Se si elimina il valoreAltezzaoLarghezza, l'oggetto grafico utilizza l'impostazioneAuto. Il testo e il riempimento determinano le dimensioni dell'oggetto.
Fornire un feedback