- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Definizione dei margini e del padding dell'oggetto grafico
Modificare lo spazio intorno al bordo dell'oggetto, il padding che appare attorno all'oggetto e il margine tra l'oggetto e l'oggetto contenitore.
Un oggetto casella di testo di esempio e i suoi margini e padding includono:

SUGGERIMENTO:
Il padding è presente solo negli oggetti
Casella di testo
, Pulsante
, Casella di selezione
, Griglia dati
, Selezione a discesa
e Selezione lista
. Il padding, lo spessore dei bordi e l'eventuale raggio degli angoli dei bordi sono proprietà di stile globali definite in un foglio di stile
.- InVista progettoselezionare l'oggetto.
- InProprietàsottoPadding, inOrizzontaleeVerticale, inserire il valore per lo spazio tra il testo e il bordo dell'oggetto.SUGGERIMENTO: Il padding è relativo all'altezza del testo. Se il padding è 60%, un'etichetta con testo alto 20 pixel ha un padding di 12 pixel. Il padding è presente solo negli oggetti Casella di testo, Pulsante, Casella di selezione, Griglia dati, Selezione a discesa e Selezione lista.
- InBordo, inserire il valore per lo spazio del bordo dell'oggetto che appare intorno al padding.
- InMargine, immettere il valore dello spazio tra il bordo dell'oggetto padre contenente l'oggetto.
Fornire un feedback