Convenzioni sulle dimensioni
FactoryTalk Optix Studio
fornisce convenzioni sulle dimensioni per oggetti grafici, i font e i fattori di conversione tra pixel e punti.Convenzioni sulle dimensioni degli oggetti grafici
In fase di progettazione, le dimensioni degli oggetti grafici sono indicate in Pixel indipendenti dal dispositivo (Device-Independent Pixel, DIP). Le dimensioni del testo sono indicate in punti.
Al runtime, le dimensioni degli oggetti possono variare in base al fattore di conversione di scala del sistema operativo.
FactoryTalk Optix Studio
supporta il fattore di conversione in scala di Windows. La larghezza di un oggetto impostata a 100 pixel in fase di progettazione assumerà una dimensione di 125 pixel al runtime su un sistema con fattore di scala 125%.Convenzioni sulla dimensione del font
FactoryTalk Optix Studio
supporta i caratteri in formato .TTF o .OTF. FactoryTalk Optix Studio
utilizza la convenzione per il font utilizzata da Microsoft per Windows Presentation Foundation (WPF). Un punto corrisponde a 1/72 di pollice e un pollice equivale a 96 pixel.Conversione tra pixel e punti
Per convertire i punti in pixel, utilizzare la formula
pixel (DIP) = punti * 0,75
MANCIA:
12 punti = 12/72 di pollice = 1/6 di pollice = 96/6 pixel (DIP) = 16 pixel (DIP)
Per convertire i pixel in punti, utilizzare la formula
pixel (DIP)/0,75.
MANCIA:
Su un sistema con un fattore di conversione in scala di 125, un font a 12 punti nella progettazione è di 20 pixel al runtime
Fornire un feedback