Use an existing style sheet

Utilizzo di un foglio di stile esistente

Utilizzare un foglio di stile incluso in
FactoryTalk Optix Studio
. È anche possibile creare e configurare un foglio di stile personalizzato.
  1. Selezionare
    Librerie dei template
    .
  2. In
    Librerie
    , selezionare
    Fogli di stile
    per aprire i fogli di stile nel progetto.
  3. Trascinare il foglio di stile desiderato nella cartella
    UI
    di
    Vista progetto
    .
Gli oggetti grafici posizionati nella cartella contenente il foglio di stile in
Vista progetto
ereditano ora gli stili configurati nel foglio di stile.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal