Ridimensionamento della finestra

Ridimensionamento della finestra

Impostare le dimensioni dell'oggetto finestra per specificare le dimensioni dell'area di disegno.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare l'oggetto finestra.
  2. In
    Proprietà
    , in
    Altezza
    , immettere il valore per l'altezza della finestra.
  3. In
    Larghezza
    , immettere il valore per la larghezza della finestra.
  4. (Opzionale) In
    Schermo intero
    selezionare
    Vero
    per rendere l'interfaccia utente delle stesse dimensioni dello schermo al runtime.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal