Broker Eclipse Mosquitto

Il Push Agent supporta le seguenti modalità di comunicazione con il broker Mosquitto.
Anonimo
Inviare e ricevere messaggi senza autenticazione con il broker.
Autenticata
Inviare e ricevere messaggi una volta autenticati con nome utente e password.
Sicura
Inviare e ricevere messaggi crittografati tramite SSL.
MANCIA:
Adattare la configurazione del broker alle proprie esigenze. Selezionare la modalità di comunicazione e la porta.
Porta 1883
Utilizzata per la comunicazione anonima/autenticata.
Porta 8883
Utilizzata per la comunicazione protetta.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.