Creazione di una libreria remota
Creare una libreria remota personalizzata in cui memorizzare i template di oggetti e variabili.
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionare.
- InLibrerie dei template, selezionaree selezionareNuova libreria remota.
- InPosizione remota, immettere l'URL di un repository Git in cui memorizzare la libreria.IMPORTANTE: Assicurarsi che il repository Git sia sicuro per memorizzare la libreria remota. Contattare l'amministratore del repository per sapere chi è in grado di accedere al repository.
- (Opzionale) Immettere un nome per la libreria.
La nuova libreria locale viene visualizzata in
Librerie dei template
.Aggiungere template alla libreria. Vedere Creazione di un template da un oggetto o da una variabile.
Fornire un feedback