Add a data logger

Aggiunta di un logger dei dati

È possibile configurare un logger dei dati utilizzando un'interfaccia dedicata.
MANCIA: È anche possibile aggiungere manualmente un logger dei dati. Vedere Aggiunta manuale di un logger dei dati.
  1. Dalla barra degli strumenti di
    FactoryTalk Optix Studio
    , selezionare
    Apri pagina Dashboard
    .
  2. Nel riquadro centrale, selezionare
    Voglio configurare un logger dei dati
    .
  3. Selezionare uno dei seguenti:
    • Nuovo logger dei dati
      per creare un nuovo logger dei dati.
    • Selezionare un logger dei dati esistente.
  4. Selezionare una modalità di
    Campionamento
    :
    • Periodica. Campionare tutte le variabili monitorate.
    • Cambiamento di valore. Campionare tutte le variabili monitorate con valori modificati dal campionamento precedente.
    • Nessuna. Campionare le variabili richiamando il metodo Log.
  5. Selezionare un periodo di
    Campionamento
    :
    • Per proprietà di campionamento
      Periodica
      e
      Cambiamento di valore
      , impostare il periodo di campionamento utilizzando il formato: 0000:00:00.000.
  6. Selezionare
    Avanti
    .
  7. In
    Database disponibili
    , selezionare un database esistente e modificare le proprietà, oppure selezionare
    Nuovo database
    , quindi modificare
    Nome
    e
    Tipo
    secondo le esigenze.
  8. Selezionare
    Avanti
    . Per il nuovo database, modificare le proprietà e selezionare
    Avanti
    .
  9. Per un nuovo database, modificare
    Nome
    e
    Proprietà
    secondo le esigenze e selezionare
    Avanti
    .
  10. Per duplicare un database, fare clic con il pulsante destro del mouse su un database e selezionare
    Duplica
    .
  11. Modificare le proprietà secondo le esigenze e selezionare
    Avanti
    .
  12. Selezionare le variabili da registrare.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.