Add an event logger

Aggiunta di un logger degli eventi

Configurare un logger degli eventi per visualizzare i valori archiviati in una tabella.
Verificare che sia configurato un database per il logger degli eventi. Vedere Creazione di un database.
  1. In
    Vista progetto
    fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Logger
    e selezionare
    Nuovo
    Logger degli eventi
    .
  2. In
    Proprietà
    per il logger degli eventi, impostare gli eventi di interesse:
    1. Accanto a
      Configurazioni evento
      , selezionare l'icona
      più
      .
      Viene visualizzata una serie di proprietà di configurazione degli eventi.
    2. Impostare i nodi/oggetti della sorgente dell'evento.
      Sorgente
      Valore di
      Sorgente dell'evento
      Valore di
      Ascolta sottoalbero
      Qualsiasi oggetto del progetto:
      (nessun valore)
      Vero
      Nodo/oggetto e tutti i suoi oggetti figli:
      Collegamento dinamico (oggetto/nodo padre)
      Vero
      Uno specifico oggetto del progetto:
      Collegamento dinamico (oggetto specifico)
      Falso
    3. In
      Tipo di evento
      , selezionare il tipo di evento di interesse.
      SUGGERIMENTO: Considerare la creazione di un logger degli eventi dedicato per i tipi di eventi di audit.
    4. Per registrare solo gli eventi generati dalle interazioni degli utenti con l'applicazione, impostare
      Escludi sessioni non interattive
      su
      Vero
      .
    5. Ripetere 2 per ciascun evento di tipo di interesse.
  3. In
    Vista progetto
    , selezionare le proprietà di interesse per gli eventi:
    1. Selezionare l'oggetto
      Logger degli eventi
      .
      Viene visualizzato l'elenco delle proprietà dei tipi di eventi selezionati.
    2. Selezionare una proprietà da registrare e selezionare
      Applica
      .
      Le proprietà vengono visualizzate in
      Proprietà
      sotto
      Campi evento da loggare
      .
    IMPORTANTE:
    Quando si seleziona una proprietà da registrare, viene impostato automaticamente un collegamento dinamico nei
    Campi evento da loggare
    . Il collegamento dinamico punta all'argomento dell'evento corrispondente selezionato automaticamente da
    FactoryTalk Optix Studio
    . Se l'argomento dell'evento non rappresenta i dati di interesse, selezionare un attributo diverso nella finestra di dialogo
    Collegamento dinamico
    .
    È possibile combinare più argomenti di evento utilizzando convertitori o collegamenti dinamici (ad esempio, un formattatore stringa).
  4. Per archiviare le traduzioni delle stringhe localizzate nei dati del tipo 1, in
    Impostazioni locali
    immettere gli identificativi di localizzazione. Ad esempio, immettere en-US.
    Per ulteriori informazioni, vedere Sessioni e impostazioni locali.
  5. In
    Database
    , selezionare il database per archiviare le proprietà selezionate.
Viene creata e configurata automaticamente una tabella di database per ogni tipo di evento.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal