Aggiunta di una lingua delle impostazioni locali a un dizionario di localizzazione

Aggiungere le lingue delle impostazioni locali a un dizionario di localizzazione in modo da poter modificare la lingua visualizzata per un'applicazione in runtime.
  1. In
    Vista progetto
    , espandere
    Traduzioni
    e fare doppio clic su un dizionario di localizzazione.
  2. Nel dizionario di localizzazione selezionare
    Aggiungi impostazioni locali
    nella vista
    Tabella traduzioni
    .
  3. In
    Seleziona nuove impostazioni locali
    , selezionare una lingua locale, quindi selezionare .
  4. In
    Nuove impostazioni locali aggiunte
    , per aggiungere le impostazioni locali agli oggetti visualizzati, selezionare
    .
Viene visualizzata una nuova colonna per le impostazioni locali.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.