Importazione di stringhe tradotte da un file CSV
Stringhe tradotte importate, in modo che non sia necessario creare e tradurre le stringhe in un dizionario di localizzazione per il progetto corrente. Importare stringhe tradotte da un file CSV per popolare la tabella di traduzione.
Il file CSV deve soddisfare alcune specifiche:
- Ogni chiave e le traduzioni associate devono trovarsi in una nuova riga.
- In ogni riga indicare il codice e le traduzioni associate tra virgolette doppie, separate da una virgola. Ad esempio: "Chiave1", "Traduzione", "Translation". È possibile utilizzare un separatore diverso.
- La prima riga deve essere un'intestazione. Ad esempio, "Chiave", "it-IT", "en-US".
Per importare le stringhe tradotte, utilizzare la NetLogic predefinita disponibile nella libreria dei template.
- Nella barra degli strumenti principale, selezionareLibrerie dei template.
- InLibrerie dei templateselezionareScript.
- InComponenti, trascinareImportatore ed esportatore di traduzioninel nodo del progetto o nella cartellaTraduzioni.
- InLibrerie dei template, selezionareChiudi.
- Con l'opzioneImporta ed esporta traduzioniselezionata, inProprietà, inCSVPath, selezionare il file CSV.
- InCharacterSeperator, selezionare il separatore.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suImportazione ed esportazione traduzioni, quindi selezionareEsegui importazione traduzioni.
Fornire un feedback