Preview translated text

Anteprima del testo tradotto

Quando si dispone di più impostazioni locali nel progetto, verificare la lunghezza del testo e la spaziatura passando da una lingua all'altra.
Anteprima del testo tradotto in fase di progettazione.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare una pagina contenente testo tradotto.
  2. Nel combo box della lingua nella parte superiore centrale dell'editor di oggetti, selezionare la lingua da visualizzare.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal