Translate a string

Traduzione di una stringa

Tradurre una stringa in modo che il testo della stringa possa essere visualizzato in lingue diverse.
Se per determinate impostazioni locali non è prevista una traduzione, la stringa visualizzata al runtime dipende dalle impostazioni locali di fallback dell’utente.
  1. In
    Vista progetto
    , espandere
    Traduzioni
    e fare doppio clic su una libreria di localizzazione.
  2. Selezionare
    Visualizza Riferimenti di traduzione
    .
  3. Nella riga della stringa da tradurre, selezionare
    Sincronizzato
    . Nella tabella di traduzione viene visualizzata una nuova chiave con lo stesso nome della stringa.
  4. (Opzionale) Rinominare la chiave nella pagina
    Riferimento traduzione
    per aggiungere una chiave nella tabella di traduzione.
    Se si rinomina una chiave, non viene rimossa la chiave con il nome precedente.
  5. Selezionare
    Visualizza Tabella traduzioni
    .
  6. Aggiungere traduzioni per la chiave.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal