Percorsi
È possibile utilizzare le scorciatoie di percorso per sviluppare la logica dell'applicazione.
Scorciatoia | Descrizione |
---|---|
%PROJECTDIR% | Una directory contenente file trasferiti in fase di runtime (immagini, documenti e così via). Esempio: C:\Users\ UserName \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\ ProjectName |
%APPLICATIONDIR% | Una directory contenente oggetti utilizzati in fase di runtime, inclusi i seguenti oggetti:
|
%USB ,N %dove N è un numero associato al dispositivo USB. | Un percorso verso un dispositivo USB specifico collegato al dispositivo di target. |
Fornire un feedback