Aggiunta di un oggetto server OPC UA

Configurare un server OPC UA aggiungendo l'oggetto server OPC UA al progetto e modificando le sue proprietà.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    OPC-UA
    e selezionare
    Nuovo
    Server OPC UA
    .
    Per ulteriori informazioni sulle proprietà dell'oggetto server OPC UA, vedere Riferimento su oggetti e variabili.
  2. In
    Vista progetto
    selezionare l'oggetto server OPC UA.
  3. In
    Proprietà
    , accanto a
    Nodi da pubblicare
    , selezionare
    Aggiungi
    .
    Per la pubblicazione di nodi viene visualizzata una configurazione dei nodi in
    Nodi da pubblicare
    .
    IMPORTANTE: Ogni volta che vengono pubblicati i nodi, vengono pubblicati anche i relativi nodi figli.
  4. In
    Configurazione
    :
    • Aggiungere un nodo. Accanto a
      Nodi
      , selezionare
      Aggiungi
      e configurare il nodo modificando le relative proprietà. Ripetere se necessario.
    • Aggiungere un utente. Accanto a
      Utenti
      , selezionare
      Aggiungi
      e configurare l'utente. Ripetere se necessario.
      IMPORTANTE: Se si espongono nodi specifici (e non l'intero progetto), è necessario specificare almeno un utente. L'utente può essere l'utente predefinito
      Anonymous
      .
    • Per esporre nodi di logica business a client OPC UA impostare
      PublishDynamicConfigurationNodes
      su
      True
      .
      I nodi della logica business includono: collegamenti dinamici (variabili collegate), convertitori, gestori eventi (metodi associati agli eventi).
  5. Se necessario, ripetere da 3 a 4.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.