Certificati e chiavi in OPC UA
Per identificare i partecipanti a una comunicazione e per garantire l'autenticità e la segretezza dei messaggi scambiati, ogni applicazione OPC UA (client e server) deve disporre di un certificato pubblico che sia una Application Instance Interface e di una coppia chiave pubblica/chiave privata.
Chiavi
La chiave pubblica viene distribuita con il certificato. La chiave privata non viene divulgata.
- File di chiave privata
- Utilizzato per firmare i messaggi da inviare e per decrittografare i messaggi ricevuti.
- File di chiave pubblica
- Utilizzato per verificare la firma dei messaggi ricevuti e crittografare i messaggi da inviare.
Fornire un feedback